서비스 시작

FactoryTalk® Remote Access™
Manager
의 특정
서비스
섹션을 통해 하위 장치 서비스를 시작할 수 있습니다.
  1. 탐색기
    도메인 보기
    에서 하위 장치를 선택합니다.
  2. 오른쪽 창에서
    서비스
    섹션을 확장하여 모든 하위 장치 서비스를 봅니다.
  3. 시작할 서비스를 선택하고
    시작
    을 클릭합니다.
    대화형 액세스
    도구는 하위 장치가 연결된 장치와 VPN 연결을 자동으로 설정합니다. 이러한 방식으로 장치 서브넷에 대한 액세스 권한이 부여되므로 하위 장치에 연결하고 해당 서비스를 실행할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal