하위 장치

하위 장치는 하위 네트워크에 연결되어 Runtime, 라우터 또는 HMI와 같은 원격 장치와 함께 작동하는 PLC, 드라이브, IPC 등과 같은 장치로 구성될 수 있습니다.
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
의
도메인 보기
섹션을 통해 각 원격 장치에 대해 하나 이상의 하위 장치를 추가하고 각 하위 장치에 대한 서비스를 설정할 수 있습니다. 이러한 방식으로 먼저 원격 장치와 VPN 연결을 설정할 필요 없이 하위 장치 서비스에 직접 연결할 수 있습니다. 연결이 설정되면 하위 장치 IP 주소를 기반으로 응용 프로그램이 열립니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal