하위 장치 관리
사용자가 하위 장치를 추가 또는 삭제하고, 해당 설정을 변경하고, 하위 장치에서 제공하는 서비스를 관리하려면 사용자에게 장치에 대한 VPN 권한이 있어야 합니다.
- 에서 섹션에 액세스합니다.FactoryTalk® Remote Access™Manager
- 도메인(왼쪽) 창에서 하위 장치를 선택합니다.오른쪽 창에 두 개의 정보 패널이 나타납니다.
- 하위 장치 정보 창에는 해당IP 주소가 포함됩니다.
- 서비스창에는 하위 장치 서비스가 포함된 목록이 표시됩니다. 서비스를 추가, 편집 또는 삭제할 수 있습니다.노트: 이 주제에 대한 자세한 내용은 서비스 추가 항목을 참조하십시오.
- 하위 장치를 선택하면 다음을 할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
을 클릭하여 하위 장치를 제거합니다.