하위 장치 추가
새 하위 장치를 추가하거나 기존 하위 장치를 복제할 수 있습니다.
새 하위 장치 추가
- 에서 섹션에 액세스합니다.FactoryTalk® Remote Access™Manager
- 도메인 왼쪽 창에서 하위 장치가 종속된 기본 장치를 선택합니다.
- 기본 장치 옆의 같은 줄에서
이미지를 선택합니다. 또는 화면 맨 위에 있는 세 개의 점을 선택하고 하위 장치 추가를 선택합니다. - 하위 장치 생성대화창이 열립니다. 하위 장치이름및IP 주소를 입력합니다.노트: 하위 장치 IP 주소는 원격 장치에서 연결할 수 있는 서브넷과 호환되어야 합니다.
- 저장을 선택합니다.
기존 하위 장치 복제
구성 및 관련 서비스를 유지하면서 한 장치에서 다른 장치로 하위 장치를 복제할 수 있으므로 수동으로 재정의할 필요가 없고 설정 시간이 단축됩니다.
- 도메인 보기에서 복제할 하위 장치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 하위 장치 한 개 복사를 선택합니다.팁: 장치 아래의 모든 하위 장치를 복제하려면 장치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고하위 장치 여러 개 복사를 선택합니다.
- 대상 장치를 선택합니다.
- 하위 장치 한 개 붙여넣기를 선택하거나, 이전에하위 장치 여러 개 복사를 선택한 경우하위 장치 여러 개 붙여넣기를 선택합니다.복제된 하위 장치가 왼쪽 창의 선택한 장치 아래에 나타납니다.
중요:
동일한 장치 내에서 하나 이상의 하위 장치를 복제할 수 없습니다.
중요:
대상 장치에 IP 주소가 충돌하는 하위 장치가 이미 하나 이상 포함되어 있는 경우 복제가 불가능합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.