사용자 지정 서비스 응용 프로그램 예시

사용자 지정
서비스를 사용하면 특정 응용 프로그램에 대한 사용자 장치의 디렉터리 경로가 포함된 명령줄을 입력하고 대화 상자를 통해 직접 실행할 수 있습니다.
  1. 탐색기
    도메인 보기
    에서 하위 장치를 선택합니다.
  2. 오른쪽 창에서
    서비스
    섹션을 확장하여 모든 하위 장치 서비스를 봅니다.
  3. 서비스
    창에서
    원 안의 더하기
    또는
    연필
    아이콘을 각각 클릭하여 기존
    사용자 지정
    서비스를 생성하거나 편집합니다.
  4. 이전에 수행하지 않은 경우
    서비스 유형
    사용자 지정
    을 설정합니다.
  5. 사용자 지정 작업
    필드에 실행하려는 응용 프로그램의 파일 이름과 확장자, 디렉터리 경로를 입력합니다. 다음 예시를 참조하십시오.
    PuTTY를 통한 SSH
    "<executable>" -ssh <user>@<address>
    "putty.exe" -ssh root@192.168.10.2
  6. 시작
    을 클릭합니다.
    대화형 액세스
    도구는 하위 장치가 연결된 장치와 VPN 연결을 자동으로 설정합니다. 장치 서브넷에 대한 액세스 권한이 부여되므로 하위 장치에 연결하고 해당 서비스를 실행할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal