하위 장치에 대한 VNC 연결
VNC 연결은 플랫폼을 통해 직접 VNC 서버가 장착된 하위 장치에 대한 원격 데스크톱 액세스 권한을 제공하므로 외부 도구나 수동 구성이 필요하지 않습니다.
FactoryTalk® Remote Access™
ManagerFactoryTalk® Remote Access™
Manager연결을 설정하기 전에 두 가지 요구 사항이 필요합니다.
이 연결을 설정하려면 컴퓨터에 Pro 자격이 제공되어야 합니다.
- 컴퓨터에 Tools가 설치되어 있습니다.
- 장치에 PRO 자격이 있는Runtime이 포함되어 있습니다. 이 Runtime은 연결의 액세스 포인트가 됩니다.FactoryTalk® Remote Access™Manager
노트:
noVNC는 RealVNC 서버에서 작동하지 않습니다.
- 도메인에 하위 장치를 등록합니다.
- 도메인 보기의 폴더 트리에서 하위 장치를 선택합니다.
- 오른쪽의서비스패널에서서비스옆에 있는원 안의 더하기 기호아이콘을 클릭합니다.
- 드롭다운 메뉴에서서비스 추가를 선택합니다.
- 서비스 생성창에서 다음을 수행합니다.
- 서비스이름을 입력합니다.
- 서비스 유형을 열고VNC를 선택합니다.
- 포트를 지정합니다.
- 저장을 선택합니다.
- 서비스를 생성하고 선택한 다음시작을 클릭합니다.
- VPN이 원격 하위 장치와의 연결을 설정할 때까지 기다립니다.하위 장치의 원격 데스크톱을 표시하는 창이 열립니다. 크기를 조정할 수 있습니다.노트: UltraVNC에 연결할 때 마우스 커서는 표준 모양이 아니라 단순한 점으로 표시됩니다.
원격 데스크톱 창의 왼쪽에서
설정을
구성할 수 있는 위젯을 찾을 수 있습니다. 데스크톱과 상호 작용하지 않으려면 토글 스위치를 보기 전용
으로 설정할 수 있습니다.원격 데스크톱 창에는 텍스트를 복사하는
클립보드
와 원격 바로 가기 키를 시뮬레이션하는 일부 버튼도 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.