DLR 네트워크 구성
장치 레벨 링
보기를 사용하여 DLR 네트워크를 구성합니다. DLR은 선택한 스위치 모델 및 포트에서 사용할 수 있습니다.전제 조건
- 스위치가 온라인 상태이며 통신 중입니다.
- 스위치가 링 네트워크에서 작동 중입니다.
DLR 네트워크를 구성하려면
- 장치에 대한 탭에서장치 레벨 링을 선택합니다.
- 장치 레벨 링보기의 링에 대한활성화열에서 확인란을 선택하여 스위치 포트에서 DLR을 활성화합니다.
- 포트 1및포트 2의 링 포트를 선택합니다.팁:포트 1과포트 2를 동일한 포트로 설정할 수 없습니다. 포트를 선택하면 그 포트를 다른 포트에서 사용할 수 없습니다.
- 설정을 선택하여 설정을 스위치로 보냅니다.
의견을 작성 부탁드립니다.