고급 네트워크 구성 대화 상자 매개 변수
고급 네트워크 구성
대화 상자에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
네트워크 모드 | 네트워크 모드를 나타냅니다. |
네트워크 토폴로지 | 스위치가 DLR 또는 선형 네트워크에서 작동하는지 표시합니다. 사용 가능한 값:
|
감독자 | |
활성 링 감독자 | 활성 링 감독자의 IP 주소 또는 MAC 주소를 표시합니다. 링 네트워크인 경우에만 사용할 수 있습니다. |
활성 링 감독자 우선 순위 | 현재 활성 링 감독자에 할당된 우선 순위를 표시합니다. DLR 네트워크인 경우에만 사용할 수 있습니다. |
감독자 우선 순위 | 감독자 우선 순위 번호를 지정합니다. 허용되는 값: 0 ~ 255. 기본값: 0. 여러 개의 노드가 감독자로 활성화된 경우 우선 순위 값이 가장 높은 노드가 활성 링 감독자로 할당되고 다른 노드는 자동으로 백업 감독자가 됩니다. 두 감독자의 우선 순위가 같으면 MAC 주소의 숫자가 더 높은 장치가 활성 링 감독자가 됩니다. 감독자 모드가 활성화되었을 때만 사용할 수 있습니다. |
감독자 상태 | 감독자의 상태를 표시합니다. 감독자 모드가 활성화되었을 때만 사용할 수 있습니다. 사용 가능한 값:
|
감독자 모드 | 장치의 감독자 모드가 활성화 또는 비활성화되었는지 표시합니다. 감독자 모드는 링 보기에서 구성됩니다. |
링 매개 변수 | |
비콘 간격 | 감독자가 해당 링 포트 두 개 모두를 통해 비콘 프레임을 전송하는 빈도를 지정합니다. 허용되는 값: 200 ~ 100,000 µs 기본 간격: 400 µs 감독자 모드가 활성화되었을 때만 사용할 수 있습니다. |
비콘 시간 초과 | 수신 비콘 프레임이 없을 때 시간 초과될 때까지 링 노드가 대기하는 시간을 지정합니다. 허용되는 값: 400 ~ 500,000 µs 시간 초과 값은 비콘 간격 값의 2배 이상이어야 하지만 500,000µs를 초과할 수 없습니다. 감독자 모드가 활성화되었을 때만 사용할 수 있습니다. |
링 프로토콜 VLAN ID | 링 프로토콜 메시지에서 사용할 VLAN ID를 지정합니다. 허용되는 값: 0 ~ 4094. 감독자 모드가 활성화되었을 때만 사용할 수 있습니다. |
새로 고침 | 장치의 최신 값을 검색하고 표시합니다. |
설정 | 설정을 스위치로 보냅니다. 암호 입력 대화 상자가 나타날 수 있습니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.