링 X 보기 매개 변수

링 X
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
네트워크 모드
네트워크 모드를 나타냅니다.
네트워크 토폴로지
스위치가 DLR 또는 선형 네트워크에서 작동하는지 표시합니다. 사용 가능한 값:
  • 링
  • 선형
네트워크 상태
네트워크의 현재 상태를 표시합니다. 사용 가능한 값:
  • 일반
  • 링 폴트
  • 예기치 않은 루프 감지됨, 부분 네트워크 폴트
  • 빠른 폴트/복원 주기
감독자 모드 활성화
스위치가 네트워크에서 링 감독자임을 나타냅니다. 선택 해제하면 감독자 모드가 비활성화되고 스위치가 네트워크에서 감독자가 아닙니다.
감독자 상태
스위치가 현재 활성 링 감독자로 작동 중인지 또는 백업 링 감독자로 작동 중인지 표시합니다. 사용 가능한 값:
  • 활성
  • 백업
스위치가 링 감독자일 때만 사용할 수 있습니다.
활성 링 감독자
활성 링 감독자의 IP 주소 또는 MAC 주소를 표시합니다. 스위치가 DLR 네트워크에서 작동하는 경우에만 사용할 수 있습니다.
활성 감독자 우선 순위
활성 감독자에 할당된 우선 순위를 표시합니다. 우선 순위는
고급 네트워크 구성
대화 상자에 입력합니다.
스위치가 DLR 네트워크에서 작동하는 경우에만 사용할 수 있습니다.
링 폴트 감지됨
마지막 전원 주기 또는 카운터 초기화 이후 네트워크에서 감지된 링 폴트의 수를 표시합니다.
스위치가 링 감독자일 때만 사용할 수 있습니다.
포트 1의 마지막 활성 노드
링 폴트가 발생했을 때 포트 1에서 활성 링 감독자가 통신할 수 있는 마지막 노드의 IP 주소 또는 MAC ID를 표시합니다.
스위치가 링 감독자일 때만 사용할 수 있습니다.
포트 2의 마지막 활성 노드
링 폴트가 발생할 때 활성 링 감독자가 포트 2에서 통신할 수 있는 마지막 노드의 IP 주소 또는 MAC ID를 표시합니다.
스위치가 링 감독자일 때만 사용할 수 있습니다.
상태
링 폴트의 현재 조건을 표시합니다. 사용 가능한 값:
  • 부분 네트워크 폴트
  • 빠른 폴트/복원 주기
스위치가 링 감독자일 때만 사용할 수 있습니다.
고급
고급 네트워크 구성
대화 상자를 열어
감독자 우선 순위 번호
,
비콘 간격
및
비콘 시간 초과
를 입력합니다.
카운터 초기화
스위치의 링 폴트 카운트를 0으로 초기화할 때 사용됩니다. 스위치가 링 감독자일 때만 사용할 수 있습니다.
폴트 위치 확인
스위치가 포트 1과 포트 2에서 마지막 노드 폴트 위치를 확인하고
마지막 활성 노드
매개 변수를 업데이트하도록 합니다.
마지막 활성 노드
매개 변수는 폴트 위치를 확인할 때까지 마지막 폴트의 정보를 표시합니다.
스위치가 링 감독자일 때만 사용할 수 있습니다.
폴트 해제
빠른 폴트/복원 주기 폴트를 해제하도록 스위치를 활성화하는 데 사용됩니다.
스위치가 링 감독자이고 폴트가 빠른 폴트/복원 주기일 때만 사용할 수 있습니다.
새로 고침
장치의 최신 값을 검색하고 표시합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal