장치 레벨 링 보기 매개 변수

장치 레벨 링
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
링
이 구성이 적용되는 링 ID를 나타냅니다.
활성화
링에 대해
포트 1
및
포트 2
에서 DLR이 활성화되었음을 나타냅니다. 확인란의 선택을 취소하면 DLR이 비활성화되고
포트 1
및
포트 2
를 구성에 사용할 수 없습니다.
포트 1
첫 번째 링 포트를 지정합니다. 기본값은
없음
입니다.
포트 2
두 번째 링 포트를 지정합니다. 포트 1과 포트 2는 동일한 포트일 수 없습니다. 기본값은
없음
입니다.
감독자 활성화
스위치가 링 감독자이면
참
이 표시되고 스위치가 링 노드이면
거짓
이 표시됩니다.
링
보기에서
감독자 모드
를 활성화합니다.
링 상태
링의 현재 상태를 표시합니다. 사용 가능한 값:
  • 일반
  • 링 폴트
  • 예기치 않은 루프 감지됨, 부분 네트워크 폴트
  • 빠른 폴트/복원 주기
중복 게이트웨이 활성화
중복 게이트웨이가 활성화된 경우
참
이 표시되고 중복 게이트웨이가 비활성화된 경우
거짓
이 표시됩니다. 해당 링에 대한
중복 게이트웨이
보기에서
중복 게이트웨이
를 활성화합니다.
중복 게이트웨이 상태
링 폴트의 현재 조건을 표시합니다.
DHCP 서버 역할
스위치에서 얻은 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 서버의 역할을 표시합니다. 사용 가능한 값:
  • 비활성화됨
  • 1차
  • 2차
  • 백업
DHCP 서버 상태
DHCP 서버의 상태를 표시합니다. 사용 가능한 값:
  • 정상 작업
  • 테이블-링 크기 불일치
  • 테이블-링 순서 불일치
  • IP 주소 충돌
  • 알 수 없음
새로 고침
장치의 최신 값을 검색하고 표시합니다.
설정
설정을 스위치로 보냅니다.
암호 입력
대화 상자가 나타날 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal