경보 보기
경보
보기에서 비격리 아날로그 입력 장치에 대한 프로세스 및 비율 경보를 구성합니다. 채널별로 경보를 구성합니다.연결
이 수신 전용 데이터
로 설정된 경우에는 경보
보기를 사용할 수 없습니다. 특히 1756-IF8 및 1756-IF16의 경우 경보
보기를 사용할 수 있도록 데이터 형식
도 부동
으로 설정해야 합니다.경보
보기를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.- 프로세스 경보에 대한 높음 및 낮음 제한 설정
- 비율 경보에 대한 트리거 값 설정
- 경보 비활성화
- 경보 래치 및 언래치
의견을 작성 부탁드립니다.