경보 구성

경보
보기에서 비격리 아날로그 입력 장치의 각 채널에 대한 프로세스 경보 및 비율 경보를 구성합니다. 1756-IF8 및 1756-IF16의 경우
채널X
및
경보
보기는
데이터 형식
이
부동
으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
비격리 아날로그 입력 장치의 경보를 구성하려면
  1. 장치에 대한 탭에서
    채널
    또는
    입력 채널
    을 확장한 다음
    채널X
    를 확장합니다.
  2. 경보
    를 선택합니다.
  3. 경보
    보기에서 필요에 따라 매개 변수를 사용자 지정합니다.
  4. 확인
    을 선택하여 변경 내용을 저장합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal