검색
PV1756Analog1
고속 아날로그 I/O 장치
ControlLogix 고속 아날로그 I/O 장치는 아날로그 신호를 입력의 디지털 값으로 변환하고 디지털 값을 출력에 대한 아날로그 신호로 변환하는 인터페이스 장치입니다.
입력 채널 보기
채널X 보기
경보 보기
채널 보기(출력)
채널X 보기
제한 보기
장치 정의 데이터 유형: AB:1756_IF4FXOF2F:C:0
장치 정의 데이터 유형: AB:1756_IF4FXOF2F:I:0
장치 정의 데이터 유형: AB:1756_IF4FXOF2F_Arch_In
장치 정의 데이터 유형: AB:1756_IF4FXOF2F_CST:I:0
장치 정의 데이터 유형: AB:1756_IF4FXOF2F_Struct_In:C:0
장치 정의 데이터 유형: AB:1756_IF4FXOF2F_Struct_In:I:0
장치 정의 데이터 유형: AB:1756_IF4FXOF2F_Struct_Out:C:0
장치 정의 데이터 유형: AB:1756_IF4FXOF2F_Struct_Out:I:0
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal