채널X 보기

채널X
보기를 사용하여 부동 소수점 모드에서 작동하는 1756-IF8 및 1756-IF16 비격리 아날로그 입력 장치에서 채널을 구성하거나(데이터 형식 = 부동) 1756-IF4FXOF2F 장치에서 입력 채널을 구성합니다.
채널X
보기를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 입력 유형 및 범위 선택
  • 배율 조정 값 입력
  • 디지털 필터 시간 지정
  • 지원되는 경우 센서 오프셋 입력
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal