채널X 보기 매개 변수
채널X
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
팁:
사용 가능한 매개 변수는 구성 중인 장치에 따라 다릅니다.
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
입력 유형 | 입력 유형을 지정합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
|
입력 범위 | 선택한 채널의 작동 범위를 지정합니다. |
센서 오프셋 | 보정 계산 중에 센서의 오차를 보상하기 위해 입력에 추가되는 오프셋 값을 지정합니다. |
엔지니어링 단위 | 엔지니어링 단위의 이름을 지정합니다. |
높음 신호 | 높음 배율 조정 값을 볼트 또는 밀리암페어 신호 단위로 지정합니다. 이 입력 포인트는 장치의 기본 신호 범위 내에서 설정해야 합니다. 이 값은 높음 엔지니어링 값으로 조정됩니다. |
높음 엔지니어링 | 높음 신호 의 배율을 조정할 값을 사용자 엔지니어링 단위로 지정합니다. 장치와 주고 받는 모든 값은 엔지니어링 단위입니다. |
낮음 신호 | 낮음 배율 조정 값을 볼트 또는 밀리암페어 신호 단위로 지정합니다. 이 입력 포인트는 장치의 기본 신호 범위 내에서 설정해야 합니다. 이 값은 낮음 엔지니어링 값으로 조정됩니다. |
낮음 엔지니어링 | 낮음 신호 의 배율을 조정할 값을 사용자 엔지니어링 단위로 지정합니다. 장치와 주고 받는 모든 값은 엔지니어링 단위입니다. |
디지털 필터 | 입력의 디지털 1차 래그 필터에 대한 시간 상수(밀리초)를 지정합니다. 디지털 필터는 모듈에서 선택한 채널의 입력 데이터 노이즈 과도 특성을 평탄화합니다. 값이 0이면 필터가 사용되지 않습니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.