검색
PV1756Analog1
비격리 아날로그 입력 장치
ControlLogix 아날로그 I/O 장치는 아날로그 신호를 입력의 디지털 값으로 변환하고 디지털 값을 출력에 대한 아날로그 신호로 변환하는 인터페이스 장치입니다. 컨트롤러에서는 이러한 신호를 제어 목적으로 사용할 수 있습니다.
채널 보기
채널X 보기
경보 보기
언래치 서비스 실패
장치 정의 구성 태그(부동 소수점)
장치 정의 입력 태그(부동 소수점)
장치 정의 구성 태그(정수)
장치 정의 입력 태그(정수)
장치 정의 데이터 유형(1756-IF8)
장치 정의 데이터 유형(1756-IF16)
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal