제한 보기
제한
보기를 사용하여 부동 소수점 모드에서 작동하는1756-OF4 및 1756-OF8 아날로그 출력 장치와 1756-IF4FXOF2F 아날로그 장치에 대한 출력 제한을 구성합니다. 장비 손상을 방지하는 고정 및 램프 제한을 설정합니다.제한
보기를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.- 고정 제한 입력.
- 실행 모드 중에 램핑을 사용하도록 설정.
- 램프 비율 입력.
- 고정 경보를 사용하지 않도록 설정하거나 래치.
- 조건이 중단된 후에도 높음 및 낮음 제한 경보 유지.
- 조건이 중단된 후에도 비율 경보를 유지합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.