제한 보기 매개 변수
제한
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
높음 고정 | 제어 프로세스 중에 출력 채널이 도달할 수 있는 최고값을 표시합니다. |
낮음 고정 | 제어 프로세스 중에 출력 채널이 도달할 수 있는 최저값을 표시합니다. |
모든 경보 비활성화 | 현재 채널에 대해 경보를 비활성화하려면 선택합니다. 이 확인란 아래의 모든 경보 항목이 비활성화됩니다. 높음 고정 및 낮음 고정 경보도 사용할 수 없게 되지만 제한 자체는 계속 유효하므로 사용 안 함 확인란 위에 표시됩니다. |
제한 경보 래치 | 조건이 중단된 후에도 높음 및 낮음 제한 경보를 유지하려면 선택합니다. 높음 및 낮음 제한 경보는 요청된 출력 레벨이 한 쪽 제한을 넘는 경우(> 높음 또는 < 낮음)에 설정됩니다. |
실행 모드의 램프 | 실행 모드 중에 램핑을 사용하도록 설정합니다. 램프는 현재 출력 레벨과 수신된 새로운 출력 값 사이에 발생합니다. 출력은 구성된 램프 비율 제한으로 35밀리초에 한 번씩 변경될 수 있습니다. 실행 모드의 램프 를 선택한 경우 출력이 생성할 수 있는 최대 변화율을 초당 엔지니어링 단위로 램프 비율 에 입력합니다. |
램프 비율 | 출력에 허용되는 최대 변경 속도(엔지니어링 단위/초)를 표시합니다. 실행 모드의 램프 를 선택한 경우 램프 비율 제한 경보의 트리거 포인트 역할도 합니다. 또한 프로그램 또는 폴트 모드에서 사용자 정의 값으로 램프할 때도 이 램프 비율 제한을 사용할 수도 있습니다. |
비율 경보 래치 | 조건이 중단된 후에도 비율 경보를 유지하려면 선택합니다. 채널 샘플 간에 최소한의 입력 변화가 발생하면 램프 비율 경보가 설정됩니다. |
언래치 | 인접 경보 조건을 언래치합니다. |
모두 언래치 | 채널의 모든 경보를 언래치합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.