채널X 보기
채널X
보기를 사용하여 1756-OF4 및 1756-OF8 비격리 아날로그 출력 장치에서 채널을 구성하거나 1756-IF4FXOF2F 장치에서 출력 채널을 구성합니다.채널X
보기를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.- 출력 유형 및 작동 범위 지정
- 프로그램 모드의 출력 상태 지정
- 폴트 모드의 출력 상태 지정
- 지원되는 경우 배율 조정 값 입력
- 지원되는 경우 센서 오프셋 값 입력
의견을 작성 부탁드립니다.