채널X 보기 매개 변수

채널X
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
팁: 장치가 부동 소수점 또는 정수 모드에서 작동하는 동안에는 일부 매개 변수를 사용하지 못할 수 있습니다.
매개 변수
설명
출력 유형
출력이 전류인지 또는 전압인지 지정합니다.
출력 범위
장치의 출력 범위를 지정합니다.
  • -10 V ~ 10 V
  • 0 mA ~ 20mA
채널 오프셋
보정 계산 중에 센서의 오차를 보상하기 위해 출력에 추가되는 오프셋 값을 보여줍니다. 장치는 채널 간의 상호 작용을 방지하기 위해 격리됩니다.
초기화 동안 보류
컨트롤러에서 수신된 출력 값이 유지 중인 값의 전체 배율의 0.1% 이내가 될 때까지 장치에서 출력 신호를 변경하지 않은 상태로 유지하려면 이 옵션을 선택합니다. 다음의 경우 출력이 유지됩니다.
  • 전원이 켜질 때(0으로 유지)
  • 통신 폴트(구성된 폴트 상태로 출력이 유지됨) 또는 연결이 금지됨(구성된 유휴 상태로 출력이 유지됨)을 통해 연결이 끊길 때
  • 컨트롤러가 프로그램 모드에서 실행 모드로 돌아갈 때(프로그램 모드에서 유지된 구성된 값으로 계속 유지).
    출력 상태
    를 참조하십시오.
HoldForInit를 통해 출력 채널을 유지하면 컨트롤러를 출력과 동기화하여 출력을 원활하게 전환하고, 중단 후 제어를 재개할 때 급속한 과도 특성을 방지할 수 있습니다. PID 명령에는
초기화 동안 보류
를 사용할 수 있는 부드러운 다시 시작 기능이 기본적으로 포함됩니다.
전환이 발생하면 구성된 유지 값으로 출력이 램핑될 수 있습니다. 이 경우 완료될 때까지 또는 컨트롤러의 출력 값이 출력 신호의 0.1% 이내가 될 때까지 램핑이 계속됩니다.
초기화 동안 보류
를 선택하지 않은 경우 출력은 컨트롤러에서 명령 처리한 첫 번째 값으로 최대한 빨리 전환됩니다.
엔지니어링 단위
엔지니어링 단위의 이름을 표시합니다.
높음 신호
높음 배율 조정 값을 장치 신호 단위로 표시합니다. 이 값은
높음 엔지니어링
값으로 조정됩니다.
높음 엔지니어링
높음 신호
의 배율을 조정할 값을 사용자 엔지니어링 단위로 표시합니다. 장치와 주거나 받는 모든 값은 엔지니어링 단위입니다.
낮음 신호
낮음 배율 조정 값을 장치 신호 단위로 표시합니다. 이 값은
낮음 엔지니어링
값으로 조정됩니다.
낮음 엔지니어링
낮음 신호
의 배율을 조정할 값을 사용자 엔지니어링 단위로 표시합니다. 장치와 주거나 받는 모든 값은 엔지니어링 단위입니다.
프로그램 모드의 출력 상태
마지막 상태 유지
컨트롤러가 프로그램 모드로 전환되거나 연결이 금지되고 연결이 닫힌 경우 현재 출력을 마지막 값으로 유지합니다.
프로그램 모드의 출력 상태
사용자 정의 값
소유자 컨트롤러가 프로그램 모드로 전환되거나 연결이 금지된 경우 사용자 지정 값으로 전환합니다.
중요
:
사용자 정의 값
을 선택하는 경우 값을 입력하고
사용자 정의 값으로 램프
를 선택해야 합니다.
프로그램 모드의 출력 상태
사용자 정의 값으로 램프
출력이 프로그램 모드로 전환되거나 금지될 때
제한
보기에서 지정한
램프 비율
에서 사용자 정의 값으로 출력을 램핑하려면 선택합니다.
폴트 모드의 출력 상태
마지막 상태 유지
통신이 끊기고 출력이 폴트 상태로 전환될 때 현재 출력을 마지막 값으로 유지합니다.
폴트 모드의 출력 상태
사용자 정의 값
폴트 발생 시 사용자 지정 값으로 전환합니다. 상자에 값을 입력합니다.
중요
:
사용자 정의 값
을 선택하는 경우 값을 입력하고
사용자 정의 값으로 램프
를 선택해야 합니다.
폴트 모드의 출력 상태
사용자 정의 값으로 램프
제한
보기에서 지정한
램프 비율
에서 사용자 정의 값으로 출력을 램핑하려면 선택합니다.
램프 비율
램핑 속도를 표시합니다. 출력 램핑이 아날로그 출력 신호를 변경할 수 있는 속도를 제한합니다. 램핑은 출력의 빠른 전환 시 출력이 제어하는 외부 장치의 손상을 방지합니다.
제한
보기에서
램프 비율
을 설정합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal