경보 보기 매개 변수
경보
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
모든 경보 비활성화 | 채널의 모든 경보 비활성화하려면 선택합니다. |
프로세스 경보 래치 | 프로세스 경보에 대한 경보 트리거 조건을 조건이 중단된 후에도 유지하려면 선택합니다. 경보는 경보를 승인하는 명시적인 메시지로만 언래치됩니다. |
높음 높음 제한 | 장치에서 높음 높음 경보를 설정할 채널 입력 레벨을 설정합니다. 이 경보는 데드밴드 내가 아니고 경보가 래치되어 있지 않는 한 입력이 이 레벨 아래로 돌아갈 때까지 유지됩니다. |
높음 제한 | 장치에서 높음 경보를 트리거할 채널 입력 레벨을 설정합니다. 이 경보는 데드밴드 내가 아니고 경보가 래치되어 있지 않는 한 입력이 이 레벨 아래로 돌아갈 때까지 유지됩니다. |
낮음 제한 | 장치에서 낮음 경보를 사용하도록 설정할 채널 입력 레벨을 설정합니다. 이 경보는 데드밴드 내가 아니고 경보가 래치되어 있지 않는 한 입력이 이 레벨 위로 돌아갈 때까지 유지됩니다. |
낮음 낮음 제한 | 장치에서 낮음 낮음 경보를 표시할 채널 입력 레벨을 설정합니다. 이 경보는 데드밴드 내가 아니고 경보가 래치되어 있지 않는 한 입력이 이 레벨 위로 돌아갈 때까지 유지됩니다. |
데드밴드 | 경보가 설정된 후 입력 값이 경보 트리거 포인트의 데드밴드 범위 내에 있는 한 경보가 비활성화되지 않는 값입니다. 이 값과 프로세스 경보의 조합이 범위를 만듭니다. |
비율 경보 래치 활성화 | 이 경보를 사용하도록 설정하면 비율 경보 표시가 경보 조건이 사라진 후에도 유지됩니다. 경보는 경보를 승인하는 명시적인 메시지로만 언래치됩니다. |
비율 경보 제한 | 비율 경보가 트리거되는 값을 보여줍니다. 각 채널의 입력 샘플 간 변화율이 해당 채널에 대한 이 값을 초과하면 비율 경보가 트리거됩니다. RTD 또는 열전쌍 채널에 대한 센서 유형을 구성하지 않은 경우 이 경보를 초당 엔지니어링 단위로 설정합니다. 이 경우 경보를 초당 도로 설정합니다. 도는 장치 구성에 따라 섭씨 또는 화씨입니다. |
언래치 | 장치로 전송된 메시지를 통해 인접 경보 조건을 언래치합니다(온라인인 경우에만 활성화됨). |
모두 언래치 | 장치로 전송된 메시지를 통해 채널의 모든 경보를 언래치합니다(온라인인 경우에만 활성화됨). |
의견을 작성 부탁드립니다.