ベースコントロール
ベースコントロール オブジェクトを使用して、アプリケーションとのインタラクションを有効化するユーザーインターフェイス要素を実装します。
オブジェクト | 説明 |
---|---|
項目を説明するテキストを表示します。 | |
ランタイムにテキストが挿入され、表示されます。 | |
ボタンまたはキーを使用した数値の増減。 | |
アイテムの編集可能な説明が表示されます。 | |
ブール値をオン LED またはオフ LED の形式で表示します。 | |
メソッドを実行するイベントを生成します。 | |
ブール値を設定および表示します。 | |
select および clear を使用してブール値を設定および表示します。 | |
グループの中から、互いに排他的な選択肢を選択します。 | |
設定可能な値の範囲内で整数値を設定または表示します。 | |
設定可能な値の範囲内で整数値を設定または表示します。 | |
日時のデータを特定の入力形式で表示します。 | |
期間データを表示します。 |
base control
ご質問やご意見