オプションボタン
グループの中から、互いに排他的な選択肢を選択します。
ユース ケース
相互に排他的なオプションを提供します。たとえば、代替の機械コンポーネントまたはアプリケーション モードのリストから項目を選択します。
ヒント:
相互に排他的なオプションのグループを作成するには、単一ののコンテナ オブジェクトの下に複数の異なる
[オプションボタン]
オブジェクトを作成します。例

option
option button
ご質問やご意見