チェックボックス
select および clear を使用してブール値を設定および表示します。
操作
- [選択済み] チェックボックス
- 関連付けられた変数の値が [真] です。
- チェックボックスの選択解除
- 関連付けられた変数の値が [偽] です。
ユース ケース
FactoryTalk Optix アプリケーション
内の機能を有効化または無効化します。たとえば、データを視覚化するグラフを切り替えます。例
チェックボックスの選択解除

[選択済み] チェックボックス

checkbox
check box
ご質問やご意見