検索
FactoryTalk Optix ヘルプ
円形ゲージ
設定可能な値の範囲内で整数値を設定または表示します。
ユース ケース
最小値と最大値の範囲内でアナログ変数値を設定および表示します。
ヒント:
[警戒ゾーン]
プロパティを使用して、特定の範囲の値を異なる色で表示します。
例
2 つの警戒ゾーンが定義された円形ゲージ
ベースコントロール
circular gauge
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal