テキストボックス

ランタイムにテキストが挿入され、表示されます。

ユース ケース

入力可能なフィールドを追加します。たとえば、資格証明を入力するフィールドや、一部のアプリケーションロジックで処理される文字列値を入力するフィールドを作成します。

animated screen shot showing the entering of text within fields
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal