クイック スタート プロジェクト

FactoryTalk Optix Studio
機能を実証するサンプル HMI
FactoryTalk Optix アプリケーション
を開発、コンパイル、および実行します。
ヒント:
  • 開発用コンピュータでクライアントエミュレータを使用してプロジェクトを実行するように
    [実行]
    を選択することで、アプリケーションをテストします。
  • []
    [S]
    を押すか、ツールバーから
    [保存]
    を選択することにより、定期的に変更を保存します。
  • 完成したプロジェクトをダウンロードして抽出し、開いて、そのコンポーネントと設定を調べることができます。QuickStart.zip
  1. プロジェクトを開発するには
  2. メイン ウィンドウの構成とブランディング:
    カスタム タイトルとロゴ付きの空白のメイン ウィンドウ
  3. パネルとタブベースのナビゲーションを構成します。
    空白パネルのあるナビゲーションパネル
  4. ダイナミック グラフィックオブジェクトを構成します。
    ダイナミック グラフィックオブジェクトのある Page1 パネル
  5. 変数を構成し、温度制御を追加:
    ダイナミック グラフィックオブジェクトと温度制御のある Page1 パネル
  6. レシピを構成:
    レシピエディタのある Page4 パネル
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal