メイン ウィンドウを構成する

メイン ウィンドウには、
FactoryTalk Optix Studio
ではデザイン時に
FactoryTalk Optix アプリケーション
ではランタイムに表示されるすべてのグラフィック要素が含まれます。
  1. [プロジェクトビュー]
    [UI]
    を展開し、
    [MainWindow (type)]
    をダブルクリックします。
    メイン ウィンドウエリアがエディターに表示されます。メイン ウィンドウにはグラフィック要素は含まれていません。
  2. [プロパティ]
    [幅]
    1080
    [高さ]
    600
    に設定します。
    メイン ウィンドウの初期寸法は
    1080 x 600
    になりました。ランタイムに、メイン ウィンドウのサイズをいつでも変更できます。
    ヒント: アプリケーションを画面の解像度に合わせるために、異なる
    [幅]
    [高さ]
    の値を設定できます。また、
    [全画面]
    True
    に設定することもできます。ただし、デフォルトの
    [偽]
    設定を使用した方が、アプリケーションの開発とプレビューが簡単です。
    エディターでサイズ変更された空白のメイン ウィンドウ
  3. (オプション)アプリケーション ウィンドウを他のウィンドウの上に浮動させる場合は、
    [常に上]
    True
    に設定します。
  4. (オプション)
    [キャプション]
    を設定して、アプリケーション ウィンドウのカスタム タイトルを指定します。
    たとえば、
    [キャプション]
    Quick start application
    に設定して、既定のウィンドウ タイトルを置き換えます。
カスタム キャプション付きの空白のメイン ウィンドウ
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal