ロゴを構成する

選択したロゴを追加して、メインウィンドウの右隅に配置します。
前提条件
お好みの
PNG
または
SVG
のロゴを取得するか、サンプルロゴ: ra_logo.svg をダウンロードします。
  1. ロゴを構成するには
  2. [プロジェクトビュー]
    [MainWindow (type)]
    をダブルクリックします。
    エディターが別のタブで開きます。
  3. ロゴファイルをコンピューターからエディターのメインウィンドウエリアにドラッグします。
    ロゴがエディターに表示されます。ロゴの解像度とメインウィンドウの解像度によっては、ロゴのスペースが大きすぎたり、正しく配置されなかったりする場合があります。
  4. [プロパティ]
    [幅]
    200
    に設定します。
  5. [水平方向の配置]
    [右端]
    に設定します。
  6. [上余白]
    [右余白]
    5
    に設定します。
隅にロゴが表示されたメインウィンドウ
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal