ナビゲーションパネルを構成する

ナビゲーションパネルを構成して、ランタイムに異なるパネルを切り替えます。
  1. [プロジェクトビュー]
    で、
    [MainWindow (type)]
    をダブルクリックします。
    ウィンドウ タイプがエディターで開きます。
  2. [MainWindow (type)]
    を右クリックし、
    [新規]
    [コンテナ]
    [ナビゲーションパネル]
    を選択します。
    メイン ウィンドウでナビゲーションパネルが表示され、配置されていません。
  3. [プロパティ]
    で、
    [水平方向の配置]
    [垂直方向の配置]
    [ストレッチ]
    に設定します。
    ナビゲーションパネルは、メイン ウィンドウの高さと幅全体を占め、ロゴを覆います。
  4. [上余白]
    55
    に設定します。
    ナビゲーションパネルがロゴを覆わなくなりました。
  5. [Page1 (type)]
    [Page2 (type)]
    [Page3 (type)]
    、および
    [Page4 (type)]
    [ナビゲーションパネル1]
    にドラッグします。
空のページがあるナビゲーション ウィンドウ
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal