グラフィックオブジェクトを追加する

アプリケーションの Page1 にスイッチ、スピンボックス、および LED オブジェクトを追加します。
  1. [プロジェクトビュー]
    で、
    [Page1 (type)]
    をダブルクリックします。
    空白の Page1 は、エディターの別のタブに表示されます。
  2. [Page1 (type)]
    を右クリックし、
    [新規]
    [ベースコントロール]
    [スイッチ]
    を選択します。
  3. [Page1 (type)]
    を右クリックし、
    [新規]
    [ベースコントロール]
    [スピンボックス]
    を選択します。
  4. [Page1 (type)]
    を右クリックし、
    [新規]
    [ベースコントロール]
    [LED]
    を選択します。
  5. エディターで、好みに応じてオブジェクトを配置します。
配置されたグラフィックオブジェクト
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal