[保存/復元] ビュー

[保存/復元]
ビューを使用して、スイッチ構成をアーカイブ用のファイルに保存したり、PC にローカルに保存されているスイッチ構成を復元したりします。スイッチ モデルによっては、構成には config.text ファイルと vlan.dat ファイルが含まれる場合があります。
[保存/復元]
ビューを使用して次のことができます。
  • スイッチからプロジェクトに構成をアップロードします。
  • スイッチ構成をプロジェクトからスイッチにダウンロードします。
  • コンピューター上のファイルからプロジェクトにスイッチ構成をインポートします。
  • スイッチ構成をプロジェクトからコンピュータ上のコンピューター ファイルにエクスポートします。
ヒント:
エクスポートとインポートは、デバイスがオンラインの場合のみ実行されます。  スイッチ構成をインポートおよびエクスポートするには、有効なスイッチ パスワードの入力が必要な場合があります。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal