スイッチ構成ファイルのアップロード/ダウンロード

[保存/復元]
ビューを使用して、スイッチ構成をスイッチにアップロードおよびスイッチからダウンロードします。
ヒント:
スイッチ構成をアップロードまたはダウンロードするには、有効なスイッチ パスワードの入力が必要な場合があります。
前提条件
  • デバイスがオンラインです。
スイッチ構成をアップロード/ダウンロードする方法
  1. デバイスのタブで、
    [保存/復元]
    を選択します。
  2. [保存/復元]
    ビューで、必要に応じてこれら 2 つのステップのいずれかに進みます。
    • スイッチ構成をプロジェクトにアップロードするには、
      [アップロード]
      を選択します。
      config.text および vlan.dat ファイルがスイッチからプロジェクトにアップロードされます。
    • スイッチ構成をスイッチにダウンロードするには、
      [ダウンロード]
      を選択します。
      config.text および vlan.dat ファイルがプロジェクトからスイッチにダウンロードされます。
      ヒント:
      構成をダウンロードしようとすると、ダウンロードの確認ダイアログボックスが表示されます。この時点での接続の中断が選択可能である場合は、
      [はい]
      を選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal