パスワードの入力

[パスワードの入力]
ダイアログボックスを使用して、スイッチのパスワードを入力します。パスワードにより、権限のない担当者がデバイスの構成を変更できなくなります。
構成設定を設定し、スイッチをリセットし、構成を保存および復元するには、パスワードを入力する必要があります。パスワードが無効な場合、エラー メッセージが表示されます。
ヒント:
パスワードには埋め込みスペースを含めないでください。
パスワードを入力する方法
  • [パスワードの入力]
    で、
    [パスワード]
    ボックスに有効なパスワードを入力し、
    [OK]
    を選択します。
    ヒント:
    パスワードの最大文字数は 63 文字で、大文字と小文字が区別されます。有効な文字は次のとおりです。
    • 文字 A ~ Z (大文字と小文字)
    • 数字 0 ~ 9
    • 記号 ' ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + , - = { } | [ ] \ : ; ? / .
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal