スイッチ構成のエクスポート
スイッチ構成をスイッチからプロジェクトにアップロードすると、スイッチ構成をコンピューター ファイルとしてエクスポートできます。モデルによっては、スイッチ構成が 1 つの config.text ファイル、または config.text および vlan.dat ファイルで構成されている場合があります。
[保存/復元]
ビューを使用して、スイッチ構成をエクスポートします。エクスポートするスイッチ構成がない場合、
[エクスポート]
は使用できません。前提条件
- デバイスがオンラインです。
スイッチ構成をファイルにエクスポートする方法
- デバイスのタブで、[保存/復元]を選択します。
- [保存/復元]ビューで、[エクスポート]を選択します。
- [エクスポート]の Logix Designer の場合は、構成を保存するフォルダーを参照し、構成を含む ZIP ファイルのファイル名を入力して、[保存]を選択します。[デバイス構成のエクスポート]の FactoryTalk Design Studio の場合は、[エクスポート]を選択し、エクスポートするファイルごとに[次へ]を選択します。[デバイス構成のエクスポート] で [FactoryTalk Design Studio の場合] を選択し、[エクスポート]を選択して、エクスポートするファイルごとに[次へ]を選択します。完了したら[閉じる]を選択します。
ヒント:
ファイルはブラウザの
[ダウンロード]
フォルダに保存されます。ご質問やご意見