スイッチ構成のインポート
コンピューターに保存されているファイルからスイッチ構成をインポートして、スイッチ構成を復元します。スイッチ構成には、config.text ファイルと vlan.dat ファイルが含まれています。
スイッチ構成ファイルをインポートする方法
- デバイスのタブで、[保存/復元]を選択します。
- [保存/復元]ビューで、[インポート]を選択します。
- [選択] ダイアログ ボックスの [Logix Designer] の場合、ダイアログ ボックスのタイトルに一覧表示されている 1 つ以上の構成ファイルを選択し、[開く]を選択します。[インポート] ダイアログ ボックスの [FactoryTalk Design Studio] の場合、[参照]を選択し、構成ファイルを選択して、[開く]を選択し、構成ファイルごとに[次へ]を選択します。最後の構成ファイルを選択したら、[インポート]をクリックします。ヒント: インポートされた構成をスイッチにダウンロードするには、[ダウンロード]を選択します。
ご質問やご意見