Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

統合アーキテクチャで農産物加工の複雑性に対応

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Storage grain bin silos in a field of matured corn crop in harvest time.

農産物加工工場は、ますます複雑化する変動性と操業上のプレッシャーの中で操業しています。原材料の変動、労働力不足、エネルギーコストの上昇、サステナビリティ(持続可能性)への期待の高まり、消費者の嗜好の変化など、あらゆる要因が安定したパフォーマンスの達成を困難にしています。穀物加工における季節変動への対応、油糧種子圧搾におけるエネルギー消費量の削減など、農産物加工業者は品質を維持し、成長のための規模拡大を実現するために、複雑な業界パラメータを巧みに操る必要があります。

多くの施設は、新しいツールを後付けしたり、手作業による回避策に頼ったりすることで対応しようとしてきましたが、こうしたアプローチはもはや今日の環境の複雑さやスピードに対応できていません。現代の加工業務に対する要求は、断片化されたツールから脱却し、統合された制御および情報アーキテクチャへの移行を必要としています。この統合アプローチは、ばらばらのシステムを、ワークフローを簡素化し、意思決定を強化し、継続的な最新化のためのより信頼性の高い基盤を提供する、工場全体にわたる一貫性のあるフレームワークに置き換えます。

このブログでは、業界が直面する主要な課題を分析し、統合システムがどのようにこれらの課題解決に役立つかを示し、工場が将来に向けてより強靭で効率的かつ拡張性の高い基盤を構築する方法について説明します。

変革の必要性を突きつける現実

農産物加工業者は、小さな変化が大きな影響を及ぼす環境下で事業を展開しています。作物の生育状況や原材料の供給量の変動は、生産の安定性と品質目標の達成のために絶え間ない調整を必要とします。季節的な変動は、労働力や設備の能力を上回る速さで投入量と産出量を変化させ、繁忙期にはチームの負担を増大させ、閑散期には非効率性を生み出します。同時に、エネルギーコストの上昇は、日常的な操業上の意思決定を財務上のトレードオフへと変え、サステナビリティとトレーサビリティに関する要件、そしてより健康的で透明性の高い食品加工方法に対する消費者の期待の高まりは、新たな複雑さを加えています。一貫したパフォーマンスを維持することは、最も経験豊富なオペレーションチームでさえも挑戦を強いられる、日々の綱渡りとなっています。

これらの課題は、多くの工場が依然として断片化されたシステム、スプレッドシートベースのワークフロー、ツール、プロセス、データ間の一貫性のない標準に依存していることでさらに深刻化しています。こうした制約は情報の流れを遅らせ、データの信頼性を低下させ、オペレータの負担を増大させ、長期的なライフサイクルと相互運用性のリスクをもたらします。

業界全体のリーダシップチームは、共通の目標に注力しています。

  • より安定した予測可能な生産
  • より迅速かつ明確な運用状況の可視化
  • コンプライアンスとトレーサビリティの強化
  • エネルギー消費量と廃棄物の削減
  • 従業員にとってより直感的なツール
  • サイバーリスクと運用リスクの低減

業界全体に広がる課題と制約を考えると、これらの目標達成は困難に思えるかもしれませんが、これらはまさに Integrated Architecture® (統合アーキテクチャ)ソリューションが実現するために設計された、プラント全体にわたる包括的なアプローチを示しています。

単一の運用エコシステム

A large grain processing factory surrounded by green fields.

統合アプローチは、断片化されたシステムでは実現できない、プラントの一貫した運用、変動への対応、そして自信を持って意思決定を行なうための方法をプロセッサに提供します。制御、パワー、安全、可視化、そしてプラントデータを1つの統合システムに統合することで、このアプローチは個々の設備のパフォーマンスだけでなく、プラント全体の運用、適応、そして変動への対応力を強化します。

個別のツール、ベンダー、手法が混在する状況とは対照的に、工場全体で接続されたアーキテクチャは、ラインや設備全体にわたって一貫した制御基準、共有ロジック、共通インターフェイスを確立するのに役立ちます。システムを共通のフレームワークに統合することで、プロセッサはばらつきを減らし、オペレータのワークフローを簡素化し、より予測可能な運用環境を構築できます。

標準化されたシステムにより、時間のかかる再構成を行なうことなく、新しいオペレータのオンボーディングやライン全体への改善の適用が容易になります。使い慣れたインターフェイスと一貫したワークフローは、学習曲線を短縮し、オペレータ間のばらつきを抑え、日常業務の再現性を高めます。同時に、制御層からの同期されたコンテキスト化されたデータは、制御室から保守現場まで、すべての関係者に共通の運用基準点を提供し、シフト交代、製品切り替え、ルーチン調整時のチームの連携をより円滑にします。

予測診断、高度なアラーム機能、統合分析などの組み込みインテリジェンスを導入することで、プラントは小さな問題がダウンタイムに発展する前に対応し、変動する条件下でも安定した稼働を維持できます。例えば、統合アラーム機能によりオペレータはより明確な優先順位付けが可能になり、分析機能と診断機能は問題が発生する前に傾向を把握できます。これらの機能を組み合わせることで、プラントは事後対応型の問題解決からインテリジェンス主導型のパフォーマンスへと移行し、より信頼性が高く、レジリエントな(回復力のある)運用環境を構築できます。

統合アーキテクチャ機能は、穀物処理や原料加工といったエネルギー集約型の農産物加工において特に効果的です。可変周波数ドライブ(VFD)などのソリューションを容易に統合することで、エネルギー使用量の最適化と資産寿命の延長に貢献できます。同様に、トウモロコシ加工のような多段階工程を管理する単一の統合システムを導入することで、洗浄や乾式製粉からデンプン分離まで、生産工程の調整と標準化が可能になります。この標準化により、処理量、収量、エネルギー消費量において、持続的かつ有意義な成果が得られます。

そのメリットは理論上のものにとどまりません。

例えば、デュポン社は、耐用年数を過ぎた従来のDCSおよびPLCシステムをロックウェル・オートメーションのPlantPAx® DCSに置き換えることで、統合アーキテクチャのアプローチへと移行しました。これにより、稼働率の向上、より迅速なメンテナンス、コスト管理の改善、そして将来のニーズに対応できる柔軟なプラットフォームが実現しました。同様に、インテリジェント・リファイニング社は、PlantPAx®プロセス・オートメーション・システムを導入することでボイラー運転を統合・最新化し、ボイラーの性能と監視を改善し、自動電力マッチングを可能にし、信頼性を高め、生産状況を一元的に監視するためのプラント全体の完全統合制御を実現しました。

Bottles of olive oil on a conveyor belt on a production line.

最新化への意識

長期的な競争力は、統合アーキテクチャソリューションの導入だけにとどまりません。真に成果を上げている組織は、より広範な最新化の意識を採用しています。それは、あらゆる意思決定をKPIに結びつけ、プラント、プロセス、そして従業員が共に進化していくことを保証する意識です。

最も成功を収めている組織は、以下の点を実現しています。

  • エネルギー効率、製品品質、サステナビリティ、生産量、そして従業員の効率性といった、測定可能なビジネス成果に、あらゆる改善を結びつける。
  • 最新化を、より大きなビジネス目標達成のための戦略的な道筋と捉え、よりタイムリーなデータ、迅速な問題解決、そしてより一貫性のある、リソース効率の高い運用パフォーマンスを実現する。
  • 柔軟性を考慮した設計により、段取り替え時間の短縮、生産調整の円滑化、市場の変化、顧客ニーズ、新たな規制への迅速な対応が可能になる。
  • オートメーション、パワー、デジタルインフラ全体にわたるライフサイクルニーズを事前に計画することで、長期的なメンテナンスコストを削減し、老朽化した資産によるリスクを軽減する。
  • すべての生産段階で一貫性とトレーサビリティを確保することで、エラーの削減、根本原因分析の迅速化、そしてより信頼性の高い出力を実現する。
  • 明確で実用的なデータに基づいて意思決定を行なうことで、安定した相互運用可能なシステムを通じて、対応時間と信頼性を向上させる。

この考え方を取り入れることで、エンジニアリング、運用、保守、そして経営陣の間で連携が生まれ、投資をより広範な業務変革の一環として、測定可能な業績向上へとつなげることができます。

まずは始めてみましょう

これは一度にすべてを行なう必要はありません。多くの企業は、焦点を絞った、効果の高いステップから始めます。

  1. 現状評価: 導入済みシステム、システムの状態、そして断片化によってリスクや非効率が生じている箇所を分析します。
  2. 注力するパイロット領域の選択: 統合アーキテクチャが即座に価値をもたらす範囲を選択します。例えば、ドライブの最新化、MCC統合、ラインレベル制御のアップグレード、データ統合などです。
  3. 統合アーキテクチャへの投資とビジネス成果の関連付け: スループット、安定性、サステナビリティ、従業員の効率性など、目標が何であれ、各アップグレードが測定可能な改善に直接貢献することを確認します。

これらの手順に従うことで、統合アーキテクチャシステムを活用し、着実にビジネス目標を達成し、勢いをつけることができます。

オペレーションの簡素化、変動性の低減、または施設のペースに合わせた最新化をお考えなら、当社のチームと熟練したシステムインテグレータのグローバルネットワークがお手伝いいたします。農産物加工の専門家にご相談いただき、貴社の工場と優先事項について具体的な話し合いを始めるか、こちらから詳細をご覧ください。

公開 2026年4月13日

トピック: デジタルトランスフォーメーションを促進 Build Resilience Optimize Production Networks & Infrastructure デジタルトランスフォーメーション 食品&飲料 PlantPAx

Lee Coffey
Lee Coffey
戦略的マーケティングマネージャー – 消費財
Lee Coffeyは、ロックウェル・オートメーションの戦略的マーケティングリーダーであり、オートメーションおよび食品加工分野で10年以上の経験を有しています。彼は、消費財業界向けのマーケティングプログラムのグローバル戦略策定および実行を担当しています。
購読登録

最新ニュースや情報をお受け取りになるには、メールマガジンの購読登録をお願いいたします。

購読登録

お客様へのご提案

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ
  5. Chevron LeftChevron Left 農産物加工における統合アーキテクチャ