Creare un elenco

Creare un elenco

Creare un elenco che consente di passare tra oggetti Motor e Kiln.
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    MainWindow (type)
    e selezionare
    Nuovo
    Controlli dati
    Elenco
    .
  2. In
    Proprietà
    , creare un collegamento dinamico tra
    Modello
    e
    ProjectName
    Modello
    .
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
  3. Espandere la proprietà
    Modello
    dell'elenco e creare un collegamento dinamico tra la proprietà
    ItemKind
    e
    Tipi
    ObjectTypes
    Oggetto
    .
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal