Creare un metodo OPC UA richiamato da un client OPC UA esterno
Creare un metodo OPC UA richiamato da un client OPC UA esterno, quindi modificare il codice relativo in un editor di codice esterno.
Prerequisiti
Impostare l'editor di codice esterno predefinito. Vedere Impostare l'editor di codice predefinito.
- Per creare un metodo OPC UA richiamato da un client OPC UA esterno
- Creare un tipo di oggetto. Vedere Creare un tipo di oggetto.
- Nel riquadroVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul tipo di oggetto e selezionareAggiungi comportamento personalizzato.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul tipo di oggetto e selezionareModifica con Editor di codice .NET (esterno).Viene aperto l'editor di codice esterno. Il seguente codice viene aggiunto nella NetLogic:[CustomBehavior] public class testTypeBehavior : BaseNetBehavior { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined behavior is started } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined behavior is stopped } #region Auto-generated code, do not edit! protected new testType Node => (testType)base.Node; #endregion }
Nell'editor di codice, sviluppare il metodo. Per un esempio completo, vedere Sviluppare un metodo richiamato da client OPC UA esterni.
Fornire un feedback