Eseguire il debug locale delle NetLogic con Visual Studio
Eseguire il debug di un progetto locale con NetLogic di fase di progettazione e di runtime utilizzando
Visual Studio®
.Prerequisiti
- Scaricare, installare e impostareVisual Studiocome editor di codice predefinito. Vedere Impostare l'editor di codice predefinito.
- Ulteriori informazioni sul debug inVisual Studio. Vedere Primo sguardo al debugger - Visual Studio (Windows) | Microsoft Learn.
- Per eseguire il debug locale delle NetLogic con Visual Studio
- Dalla barra degli strumenti principale, selezionareApri Soluzione .NET.Si apreVisual Studio.
- Per uno dei seguenti casi:
- Eseguire il debug di una NetLogic di runtime. Eseguire laApplicazione FactoryTalk Optixquindi, inVisual Studio, collegarsi al processoFTOptixRuntime. Vedere Trasferire un'applicazione FactoryTalk Optix.
- Eseguire il debug di una NetLogic di fase di progettazione. InVisual Studio, collegarsi al processoFTOptixStudioed eseguire la NetLogic di fase di progettazione. Vedere Eseguire una NetLogic in fase di progettazione.
- Interrompere il processo di debug, modificare il codice e ripetere la procedura.
Fornire un feedback