- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- OPC UA
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Riferimento API C#
- Esercitazioni
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sulle NetLogic
- Esercitazione su OPC UA
Accordion
Espande o comprime i blocchi di contenuti quando un utente seleziona i blocchi di contenuti
Proprietà
Nome | BrowseName | DataType | Descrizione |
---|---|---|---|
Espanso | Expanded | Stato dell'oggetto a runtime (Vero: l'oggetto è espanso, Falso: l'oggetto è compresso) | |
Altezza | Height | Altezza della finestra. Può assumere valori maggiori o uguali a zero. Il valore Auto imposta l'altezza uguale all'altezza del contenuto (in questo caso, in mancanza di contenuto l'oggetto collassa) | |
Stile | Style | Stile grafico applicato al controllo | |
Intestazione | Header | Intestazione Accordion | |
Contenuto | Content | Contenuto dell'Accordion | |
Elemento da muovere | MoveTarget | (Ereditato dal Contenitore) | |
Visibile | Visible | (Ereditato da Elemento) | |
Abilitato | Enabled | (Ereditato da Elemento) | |
Opacità | Opacity | (Ereditato da Elemento) | |
Margine sinistro | LeftMargin | (Ereditato da Elemento) | |
Margine superiore | TopMargin | (Ereditato da Elemento) | |
Margine destro | RightMargin | (Ereditato da Elemento) | |
Margine inferiore | BottomMargin | (Ereditato da Elemento) | |
Larghezza | Width | (Ereditato da Elemento) | |
Allineamento orizzontale | HorizontalAlignment | (Ereditato da Elemento) | |
Allineamento verticale | VerticalAlignment | (Ereditato da Elemento) | |
Rotazione | Rotation | (Ereditato da Elemento) |
Fornire un feedback