Istruzioni ingresso/uscita

Utilizzare le istruzioni ingresso/uscita per leggere o scrivere i dati verso o da un controllore oppure un modulo utilizzando i segnali inviati verso un dispositivo fisicamente connesso a un controllore logico programmabile. I relè di ingresso trasferiscono i segnali ai relè interni, mentre i relè di uscita trasferiscono i segnali ai dispositivi di uscita esterni.
Istruzioni ingresso/uscita
Istruzione
Descrizione
Aggiorna gli ingressi prima della normale scansione in uscita.
Aggiorna le uscite prima della normale in uscita.
Scala il valore di ingresso in base all'intervallo di uscita.
Attiva o disattiva l'uscita della la modulazione dell'ampiezza di un impulso (PWM) per un canale PWM configurato.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal