PWM (modulazione della larghezza dell'impulso)

L'istruzione PWM attiva o disattiva l'uscita del PWM per un canale PWM configurato.
Questo blocco istruzione viene utilizzato con i controllori L20E e supporta un canale PWM utilizzando il canale di uscita 6 integrato.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori L20E.
PWM
PWM
PWM
PWM
Parametri PWM
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
Enable
Ingresso
BOOL
Abilitazione del blocco istruzione. Questo livello è attivato per il blocco istruzione.
  • TRUE: aggiornare Sts. PWM viene attivato o disattivato a seconda del parametro di ingresso On e della configurazione valida.
  • FALSE: Sts viene soltanto aggiornato. Lo stato (attivo o inattivo) di PWM non subisce variazioni.
On
Ingresso
BOOL
Imposta l'uscita PWM su On/Attivo o Off/inattivo.
  • TRUE: l'uscita PWM viene attivata o continua a essere attiva con la configurazione valida più recente. Il LED uscita è ON quando PWM è attivo, anche se il ciclo di lavoro è impostato su 0%.
  • FALSE: l'uscita PWM viene disattivata se anche la configurazione è valida.
Freq
Ingresso
UDINT
Frequenza di impulso.
  • 1 - 100.000 Hz
DutyCycle
Ingresso
UINT
Ciclo di lavoro per impulso.
  • 0 - 1000 (0% - 100%)
ChType
Ingresso
UINT
Tipo di canale.
  • 0: Incorporato
  • 1: Plug-in
  • 2: Espansione
ChSlot
Ingresso
UINT
Slot canale.
  • 0: Incorporato
ChNum
Ingresso
UINT
Numero canale.
  • 0: PWM CH0
ENO
Uscita
BOOL
Abilita uscita.
Applicabile solo alle programmazioni in diagramma ladder.
Sts
Uscita
UINT
Codici di stato PWM:
  • 00: blocco funzione non abilitato (nessuna operazione).
  • 01: PWM configurato con successo
  • 02: Ciclo di lavoro non valido
  • 03: Frequenza non valida
  • 04: Tipo di canale non valido
  • 05: Slot canale non valido
  • 06: Numero canale non valido
  • 07: Catalogo non valido. Nel catalogo in uso la funzionalità PWM non è supportata

Esempi di PWM

Esempio di diagramma a blocchi funzione PWM
Esempio di diagramma a blocchi funzione PWM
Esempio di diagramma ladder PWM
Esempio di diagramma ladder PWM
Esempio di Testo strutturato PWM
Esempio di Testo strutturato PWM
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal