IOM (uscita istantanea)

Aggiornare le uscite prima della scansione delle uscite normali.
Dettagli operazione: Usate di solito alla fine di un programma di interrupt per selezionare o mascherare le uscite che sono immediatamente scansionati e aggiornate.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori L50E e L70E.
IOM
IOM
Parametri IOM
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
Enable
Ingresso
BOOL
Abilitazione del blocco istruzione.
  • TRUE: Esegue l'istruzione
  • FALSE: Non viene eseguito
OutputType
Ingresso
USINT
Identifica il tipo di uscita:
  • 0: Uscita integrata
  • 1: Uscita plug-in
OutputSlot
Ingresso
USINT
Identifica lo slot di uscita:
  • 0: Uscita integrata
  • 1,2,3,4,5: Numero di slot di plug-in (gli slot sono numerati da sinistra a destra, a partire da numero 1).
Per uscita integrata, è sempre 0.
Per uscita plug-in, slot uscita 1,2,3,4,5 (numero slot plug-in, inizia dal primo slot a sinistra = 1).
Sts
Uscita
USINT
Stato scansione uscita immediato.
Codici di stato (sts) IOM:
  • 0x00: Non abilitato (nessuna azione intrapresa)
  • 0x01: Scansione ingresso/uscita riuscita
  • 0x02: Tipo ingresso/uscita non valido
  • 0x03: Slot ingresso/uscita non valido
ENO
Uscita
BOOL
Abilita uscita.
  • TRUE: Uscita aggiornata
  • FALSE: Uscita non aggiornata
Applicabile solo alle programmazioni in diagramma ladder.

Esempi di IOM

Esempio di diagramma a blocchi funzionali IOM
Esempio di Diagramma a blocchi funzione IOM
Esempio di diagramma ladder IOM
Esempio di Diagramma Ladder IOM
Esempio di testo strutturato IOM
Esempio di Testo strutturato IOM
Risultati
Risultati
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal