SCALER (scala)

Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
SCALER
SCALER
Parametri SCALER
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
EN
Ingresso
BOOL
Abilitazione del blocco istruzione.
  • TRUE: Esegue l'equazione per scalare
  • FALSE: Nessuna equazione per scalare
Applicabile solo alle programmazioni in diagramma ladder.
Input
Ingresso
REAL
Ingresso segnale. L'ingresso non è limitato da InputMin e InputMax. Per limitare l'Ingresso, è necessaria un'istruzione LIM che definisca le condizioni dell'ingresso prima che venga inserito nell'istruzione SCALER.
InputMin
Ingresso
REAL
Determina la pendenza e il valore dell'offset.
InputMax
Ingresso
REAL
Determina la pendenza e il valore dell'offset.
OutputMin
Ingresso
REAL
Determina la pendenza e il valore dell'offset.
OutputMax
Ingresso
REAL
Determina la pendenza e il valore dell'offset.
Output
Uscita
REAL
Uscita scalata. Uscita non limitata da OutputMin e OutputMax.
ENO
Uscita
BOOL
Abilita uscita.
Applicabile solo alle programmazioni in diagramma ladder.

Esempi di SCALER

Esempio di diagramma a blocchi funzionali SCALER
Esempio di diagramma ladder SCALER
Esempio di diagramma ladder SCALER
Esempio di testo strutturato SCALER
Esempio di testo strutturato SCALER
(* ST equivalence: SCALER1 is an instance of SCALER block *) SCALER1(Signal_In, 4.0, 20.0 , 0.0 , 150.0 ) ; Out_Temp := SCALER1.Output ;
Risultati
Risultati
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal