La "personalizzazione di massa" è un concetto che esiste da decenni. Ma con l'avvento dell'Internet of Things (IoT) e di tecnologie di automazione più sofisticate, un ambiente di produzione flessibile in grado di gestire in modo efficiente più SKU e una produzione più personalizzata sta diventando realtà.
"I nostri clienti stanno cercando modi nuovi e migliori per automatizzare i loro processi", ha dichiarato Mark Meckem, direttore dell'ingegneria e della tecnologia di DT Engineering. "Collaboriamo con clienti e fornitori per offrire soluzioni che rispettino la durata del ciclo, migliorino il ritorno sull'investimento e affrontino le sfide della forza lavoro".
DT Engineering è un'azienda a conduzione familiare, sviluppatore di soluzioni di automazione industriale e integratore di sistemi, che si distingue per un approccio innovativo all'esecuzione dei progetti, dando vita ai concetti. Con sede a Lebanon, Missouri, DT Engineering serve aziende leader nei settori degli elettrodomestici, HVAC, agricolo, pneumatici, prodotti di consumo e dispositivi medici/farmaceutici.
I limiti dei sistemi di trasporto convenzionali
Poiché l'efficienza globale delle apparecchiature (OEE) è fondamentale per il ritorno sull'investimento (ROI), l'OEE è un indice di prestazione chiave per la maggior parte dei settori. Il miglioramento del tempo di cambio formato e della precisione delle apparecchiature influisce sull'OEE, migliorando così il ROI.
Il trasporto è fondamentale in molte applicazioni industriali. E il metodo utilizzato spesso limita i miglioramenti dell'OEE.
I nastri trasportatori convenzionali sono progettati per spostare i prodotti lungo una linea su un percorso preconfigurato, a una velocità fissa. I prodotti sul nastro trasportatore sono equidistanti e il sistema funziona solo alla velocità del processo più lento della linea.
"Le applicazioni di assemblaggio e confezionamento ad alta velocità comportano il trasporto dei prodotti con controllo e precisione", ha spiegato Meckem. "Le macchine tradizionali con camma o trasmissione a cinghia hanno un alto grado di precisione ma nessuna flessibilità. Un sistema basato sulla tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti ha sia precisione che flessibilità, riducendo così le spese in conto capitale per più SKU".
Di recente, DT Engineering ha applicato questo nuovo approccio per migliorare la velocità e le prestazioni delle macchine in una soluzione multi-applicazione con Rockwell Automation tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti (ICT).