Schémas de recette
Utilisez un schéma de recette pour définir un ensemble d’ingrédients afin de créer des recettes.
Une recette est un ensemble de variables et de champs sélectionnés dans la sous-arborescence d’un nœud cible associé au schéma de recette. Les éléments suivants sont associés à un schéma de recette :
CONSEIL:
Vous pouvez créer plusieurs recettes en fonction d'un seul schéma de recette. C’est utile pour restaurer les paramètres de recette précédents.
Éditeur de schéma de recette
Interface de l’éditeur de schéma de recette

La
vue Configurateur
affiche les Éléments et ÉlémentsDeDonnées de la sous-arborescence du nœud cible que vous souhaitez ajouter ou retirer du schéma. Dans cette vue, vous pouvez modifier en toute sécurité la représentation intermédiaire du schéma de recette. Vos modifications sont uniquement enregistrées lorsque vous sélectionnez Appliquer
.L’
aperçu du schéma
affiche l’état du schéma lorsque vous sélectionnez Appliquer
. Il s’agit d’une vue en lecture seule du schéma, offrant un retour d’information en temps réel à chaque modification.Vous pouvez redimensionner la largeur de l’une ou l’autre vue en faisant glisser le séparateur vertical central.
Le bouton
Appliquer
est situé dans le coin inférieur droit.Toute variable peut être considérée seule ou comme faisant partie d’un objet. Les recettes peuvent être représentées dans l’interface utilisateur via l’objet Vue liste. Pour plus d’informations, consultez Vue liste.
Les schémas de recette reposent sur trois éléments qui définissent la manière dont les recettes sont structurées et appliquées :
- NœudCible
- Nœud racine dans le modèle d’information à partir duquel le schéma de recette est construit. Il représente la sous-arborescence dans laquelle les Éléments et ÉlémentsDeDonnées seront sélectionnés.
- Élément
- Objet ou variable sous NœudCible qui regroupe les paramètres associés. Les Items peuvent être des objets définis par l’utilisateur (ex. : MotorType) ou des variables. Ils fournissent le contexte hiérarchique pour les ÉlémentsDeDonnées, permettant ainsi des recettes orientées objet.
- ÉlémentDeDonnées
- Paramètre ou champ spécifique au sein d’un élément (par exemple, la vitesse ou la pression d’un moteur). Les ÉlémentsDeDonnées peuvent être de simples variables ou des champs de types structurés. Chaque ÉlémentDeDonnées est toujours associé à un Élément, assurant un mappage clair entre le schéma et l’exécution.
Exemple
Définissez un type d’objet personnalisé, par exemple
MotorType
, puis créez des objets motor1
et motor2
. Ajoutez ensuite une nouvelle variable Acceleration
à l’objet motor2 afin de recevoir la structure suivante :- MotorType
- motor1 [MotorType]
- motor2 [MotorType]
- Acceleration
L’éditeur de recettes vous permet de sélectionner
motor2
comme objet racine et Acceleration
en tant que variable enfant ou variable racine.Fournir une réponse