Vue liste
Affichez de grands jeux de données avec des modèles de lignes flexibles et une liaison de données dynamique à l’exécution.
CONSEIL:
La vue liste fournit un aperçu robuste des données à afficher lors de la conception.
Cas d’utilisation
- Affichage d’un grand jeu de données
- Affichez efficacement des milliers d’éléments. La vue liste est plus performante que la disposition verticale et la vue de défilement. Pour plus d'informations, consultez les rubriques Disposition verticale et Vue de défilement.Exemples : Paramètres de la machine, alarmes et entrées de recette.
- Modèles de lignes flexibles
- Appliquez plusieurs modèles de lignes pour afficher différents types de données.Exemples : Moteurs, pompes et capteurs.
- Liaison dynamique de données
- Liez les lignes à des modèles hiérarchiques, des recettes ou des magasins de base de données.Exemples : Liaison à des données d’alarme ou à des configurations de recette.
- Tri et filtrage
- Utilisez les fonctionnalités de tri et de filtrage pour améliorer la navigation et la manipulation des données.Exemples : Filtrage d'alarmes par sévérité ou tri des paramètres de la machine par ordre alphabétique.
Meilleures pratiques
- Assurez-vous que tous les objets enfants de la vue liste ont des tailles fixes pour une visualisation cohérente.
- Utilisez des structures plates, car la vue liste visualise les objets et dossiers non imbriqués.
- Concevez les lignes de manière à ce qu’elles correspondent à la largeur disponible, car la vue liste n’inclut pas de barre de défilement horizontale pour les lignes larges.
Exemple
VueListe affichant des moteurs et un réservoir

ListView
list view
Fournir une réponse