Structure du modèle de schéma de recette

La structure du modèle de schéma de recette organise les données de recette dans des tables de base de données, y compris les recettes, les éléments, les éléments de données et les métadonnées. Chaque table comprend des champs spécifiques pour stocker des informations pertinentes.

Tables de base de données

La structure du modèle de schéma de recette peut être stockée dans la base de données, en préservant les informations si une variable est autonome ou fait partie d’un objet. Les paramètres de recette sont affichés en lignes organisées comme suit :
  • Recipes:
    • Id (Primary key) [UInt32]
    • Name [String]
    • Version [String]
    • RecipeSchemaName [String]
    • RecipeSchemaNamespaceUri [String]
    • RecipeSchemaTimestamp [DateTime]
    • CreatedAt [DateTime]
    • ModifiedAt [DateTime]
  • RecipeItems:
    • Id (Primary key) [UInt32]
    • RecipeId [UInt32]
    • RelativeBrowsePath [String]
    • TypeId [String]
  • RecipeDataItems:
    • Id (Primary key) [UInt32]
    • RecipeItemId [UInt32]
    • RelativeBrowsePath [String]
    • ElementAccess [String]
    • DataTypeId [String]
    • Value [String]
  • RecipeMetadata:
    • Metadata1 [UserDefined]
    • Metadata2 [UserDefined]
    • …
    • Metadata_n [UserDefined]
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal