Présentation de la boîte de dialogue Sélectionner le type de module

Utilisez cette boîte de dialogue pour ajouter des dispositifs au projet de l'application
Logix Designer
. L'onglet
Catalogue
est l'onglet par défaut dans la boîte de dialogue
Sélectionner le type de module
et présente une liste des modules qui sont corrects dans le contexte actuel. Triez la liste Résultats du catalogue des modules par
Référence
,
Description
,
Fournisseur
ou
Catégorie
. Utilisez l'onglet
Découverte de modules
pour procéder à une découverte en ligne de modules afin de rechercher des dispositifs physiques attachés à un réseau ou un fond de panier. Utilisez l'onglet
Favoris
pour personnaliser la liste des types de modules.
Pour accéder à la boîte de dialogue
Sélectionner le type de module
, dans l'
organisateur de l'automate (controller)
, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier
Configuration des E/S (I/O)
et sélectionnez
Nouveau module
. La boîte de dialogue
Sélectionner le type de module
s'ouvre avec le dernier onglet utilisé. Sélectionnez
Catalogue
,
Découverte de modules
ou
Favoris
pour choisir un module.
Vous pouvez également accéder à cette boîte de dialogue à partir du menu
Fichier
en choisissant
Nouveau composant > Module
.
Rockwell Automation reconnaît que certains des termes utilisés dans notre secteur et dans cette publication ne sont pas en accord avec le mouvement du langage inclusif dans la technologie. Nous coopérons de façon proactive avec nos pairs pour trouver des alternatives à ces termes et apporter des modifications à nos produits et à notre contenu. En attendant la mise en œuvre de ces modifications, nous vous prions d'excuser l’utilisation de ces termes dans notre contenu.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal